This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414644/lm5171-q1-lm5171-q1

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5171LM5032

工具与软件:

你(们)好

我将 LM5171-Q1器件用于两相双向升压转换器设计。  在正向模式下、转换器将作为升压运行、在反向模式下、它将作为降压运行。  

您能否提供一些使用 LM5171-Q1 IC 的两相双向升压转换器的参考设计计算方法。

主要是、我需要参考输出电容计算结果、其中包括电容器的 ESR 要求。

谢谢、此致

Rayees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    以下是 LM5171的参考。

    EVM                                  https://www.ti.com/tool/LM5171EVM-BIDIR

    快速入门计算器    https://www.ti.com/tool/download/LM5171-CALC

    两相升压 H 类   https://www.ti.com/tool/PMP41079

    对于输出电容、应考虑输出纹波电压和负载瞬态。 请参阅:

    升压转换器功率级的基本计算

    如何通过瞬态响应测量确定带宽

    通常、我们应该在输出中同时使用低 ESR 陶瓷电容器和大容量电容器。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您分享详细信息。 我将查看这份文档。

    共享的基本计算将适用于正常的升压电容器选择。 但对于交错式、它会有所不同。 我参考了 TI 参考文档 AN-1820 LM5032交错式升压转换器。 在这里、我对输出电容的计算有疑问。 对于两相升压、RMS 电流将非常小、可以参考图进行计算、

    但电容器计算方程提到了峰值电流、

     同一文档中提到的峰值电流计算

    但是、该公式中未反映均方根电流优势、您能否就此提供一些输入、在此计算中我考虑的峰值电流是多少。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    从下面的参考中、您可能对多相应用有更好的见解。

    https://www.ti.com/seclit/wp/slup323/slup323.pdf

    我认为 公式9是一个粗略的估计。 电压纹波也与所使用的陶瓷电容器、布局、电容器的 ESL 等相关。 因此、我认为精度公式没有太大帮助。

    公式7仅在 CRM 中有效、如文档中所述。  双相设计中电感器的峰值电流仅为单相设计的一半。 这样、您将受益。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回复和分享详细信息。

    此致

    瑞耶斯·K· E