工具与软件:
尊敬的专家:
客户使用的 TLV62568、使用条件为4V 至3.3V。 然而、我们发现、与 DS 图13相比、测得的 fsw 始终降低25%、即使它们使用相同的条件。
您能帮助说明为什么会出现这样的情况吗?
此致、
解决了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andreas:
感谢您的反馈、但 我们仍然不了解我们测量的值为何与规格中指示的值(超过25%)如此不同。 您能解释更多吗?
我们知道开关频率会有一定的容差、但我们想了解产生如此大差异的原因和原理。
条件:输入电压:4V、输出电压:3.3V。 IOUT:0.5A/1A
我们目前所了解的是:
TLV62568EVM 类似于我们测量的 FSW (0.5A/902KHZ、1A/782KHZ)
2.输出频率曲线对应于规格为1.25Mhz