This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:开关频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406423/tlv62568-switching-frequency

器件型号:TLV62568

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用的 TLV62568、使用条件为4V 至3.3V。  然而、我们发现、与 DS 图13相比、测得的 fsw 始终降低25%、即使它们使用相同的条件。

您能帮助说明为什么会出现这样的情况吗?

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    开关频率取决于输出电容器 ESR 和电感器 DCR。 此外、当布线向输出滤波器路径增加更多 ESR 时、电路板布局布线也会产生影响。 最后但同样重要的是、电感器由于容差也可能具有不同的值、这也会影响开关频率。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    客户测量了 TLV62568EVM、但也获得了类似的结果。 你有什么想法吗?   

    输入电压:4V、输出电压:3.3V、输出电流:500mA、 Fsw:902KHZ

    输入电压:4V、输出电压:3.3V、输出电流:1A、Fsw:782KHZ

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    开关频率通常很难精确再现在不同设计中、对于观察到的差异、我不会太担心。

    数据表结果是使用 DVB 封装版本的器件以及在与 EVM 略有不同的特殊实验板上测得的。 这可能是观察到差异的原因。

    如果客户电路板结果与 EVM 结果相似、则这实际上是一个积极的迹象。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的反馈、但 我们仍然不了解我们测量的值为何与规格中指示的值(超过25%)如此不同。 您能解释更多吗?

    我们知道开关频率会有一定的容差、但我们想了解产生如此大差异的原因和原理。

    条件:输入电压:4V、输出电压:3.3V。 IOUT:0.5A/1A
    我们目前所了解的是:
    TLV62568EVM 类似于我们测量的 FSW (0.5A/902KHZ、1A/782KHZ)
    2.输出频率曲线对应于规格为1.25Mhz

    • 比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、

    我将与专家取得联系、并在今天结束前与您联系。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter、Allan、

    结果表明、观察到开关频率差异的主要原因是 IC 的制造工艺变化。 这在该器件上是正常的、没有问题。

    此致、

    Andreas。