This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:使用并联的多个 TLC5947的灌电流通道

Guru**** 1777770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413891/tlc5947-using-current-sink-channels-of-several-tlc5947s-in-parallel

器件型号:TLC5947

工具与软件:

您好!

我成功使用 TLC5947通过将一个器件的所有通道并联来驱动高功率 LED。 我想知道是否还可以通过将不止一个 TLC5947器件的所有灌电流通道并联到一个有效通道中来获得更高的驱动电流。 根据我对器件工作原理的理解、我认为这是可能的。 然而、我想知道我是否缺少这种方法可能存在的任何缺点。 我将感谢有关该主题的所有提示和建议! 非常感谢!

此致!
马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家不在办公室,稍后会回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malte:

    是的、可以并联输出以增大输出电流。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的回复! 很抱歉再次打扰您,但只是为了100%确定它清楚我的意思:我想连接多个器件的输出(不仅仅是单个器件的通道)在一起。 这是您在回复中提到的内容?

    再次感谢!

    此致!

    马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malte:

    对于一个 TLC5947、它的每个通道有24个通道、每个通道有30mA。 您是说720mA 仍然无法满足您当前的要求吗?

    如果可能、您能告诉我您的详细要求吗、我将帮助您评估我们是否有其他更好的 LED 驱动器适合您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    就目前而言、它实际上只是一个思考实验。 但是的、我曾想超过24 * 30 mA = 720 mA。 我目前在此配置中使用 TLC5947、具有24个并联通道。

    我感兴趣的是、技术上是否可以将两个 TLC5947的所有输出并联到这种情况下的最大灌电流为48 * 30 mA = 1.44A。 我知道这根本不是一个"优雅"的解决方案、但是、如果这在原理上可行(我假设)以及预计会有哪些实际缺点、我仍然会感兴趣。

    非常感谢!

    此致!
    马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malte:

    我认为这在理论上是可能的。

    但我认为这可能会导致相对较大的电压过冲、我不确定这种过冲是否会损坏输出。 一句话,我不推荐它。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    非常感谢您的答复和建议! 如果可以的话、我想至少作一个简短的跟进。 您能解释一下为什么会出现这种电压过冲吗? 我完全明白,你不建议我的方法。 不过、我只想至少从表面上理解问题是什么。

    很抱歉再次打扰您,非常感谢您!

    马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malte:

    这是因为 电流会瞬间变大。

    BR、Jared