工具与软件:
您好!
我成功使用 TLC5947通过将一个器件的所有通道并联来驱动高功率 LED。 我想知道是否还可以通过将不止一个 TLC5947器件的所有灌电流通道并联到一个有效通道中来获得更高的驱动电流。 根据我对器件工作原理的理解、我认为这是可能的。 然而、我想知道我是否缺少这种方法可能存在的任何缺点。 我将感谢有关该主题的所有提示和建议! 非常感谢!
此致!
马尔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我成功使用 TLC5947通过将一个器件的所有通道并联来驱动高功率 LED。 我想知道是否还可以通过将不止一个 TLC5947器件的所有灌电流通道并联到一个有效通道中来获得更高的驱动电流。 根据我对器件工作原理的理解、我认为这是可能的。 然而、我想知道我是否缺少这种方法可能存在的任何缺点。 我将感谢有关该主题的所有提示和建议! 非常感谢!
此致!
马尔特
尊敬的 Jared:
就目前而言、它实际上只是一个思考实验。 但是的、我曾想超过24 * 30 mA = 720 mA。 我目前在此配置中使用 TLC5947、具有24个并联通道。
我感兴趣的是、技术上是否可以将两个 TLC5947的所有输出并联到这种情况下的最大灌电流为48 * 30 mA = 1.44A。 我知道这根本不是一个"优雅"的解决方案、但是、如果这在原理上可行(我假设)以及预计会有哪些实际缺点、我仍然会感兴趣。
非常感谢!
此致!
马尔特