This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:电容器充电解决方案

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405745/lm3481-q1-capacitor-charge-solution

器件型号:LM3481-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM3481

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在查看 SBW 的应急电源模块。

我们建议使用升压输出24V/6A 对 LM3481-Q1进行充电。

但是、客户表示 LM3481-Q1不应在电容充电完成时运行。

请推荐一种可以在电容充电完成后阻止升压操作的解决方案。

升压规格:

输入电压:12V

输出电压24V/6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    感谢您使用 e2e 论坛。
    当电容器充满电且达到24V 目标电压时、LM3481将进入脉冲跳跃模式、以避免输出电压进一步升高。
    因此、它将保持运行、但仅补偿充电电容器的漏电流、以保持电压在24V 电平不变。

    如果不希望这样做、则需要执行一个附加电路、以在输出电压达到24V 时(例如通过 UVLO 引脚)完全关闭器件。

    我们的产品系列中没有任何器件会在输出电容器充满电时自行进入关断模式。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    请回复我们的客户问题。

    变为脉冲跳跃模式的电压是多少?

    启动补偿所需的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    变为脉冲跳跃模式的电压是多少?
    器件开始以跳跃模式运行的时间点与器件的 OVP 功能密切相关。
    如果 FB 上的电压比基准电压高85mV、则 OVP 触发。
    如果 Vout 开始耗尽并且器件的最小导通时间仍然过长、无法支持目标电压电平、器件将触发 OVP 并在短时间内停止开关、直到 Vout 再次下降。

    启动补偿所需的电压是多少?
    我不能完全确定这一问题意味着什么。 他们是否对如何设计环路补偿电路感兴趣?
    他们能否进一步澄清?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    很抱歉、由于邮件丢失、我的回复迟到了。

    问题1。 启动补偿所需的电压是多少?

    问题1是电容器已充满电、仅补偿已充电电容器的泄漏、从而保持24V 电平恒定。

    例如、据了解、如果它从24V 下降1V 到23V、就会开始泄漏补偿操作。

    我很好奇补偿操作从24V 基准开始时的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    感谢您的澄清。
    器件再次开始开关的时间点仅取决于 FB 电压。
    如果 Vout 调节到24V、则一旦 Vout 降至24V 以下、该器件将再次开始切换。

    如前所述、它将保持开关、直到触发 OVP (FB 基准电压+ 85mV)、然后再次进入待机状态。

    此致、
    Niklas