This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414818/lm5155-lm5155

器件型号:LM5155

工具与软件:

在我的设计中、LM 5155连接到24V 稳压电源。 负载是一个需要28~37 V 电压和小于1A 电流的 LED。 我需要使用通过12位 DAC 生成的基准命令电压来控制 LED 的亮度、该 DAC 连接到 与 LM5155无关的单独稳压5V LDO 电源。

我将一个1.2欧姆电阻器与 LED 串联、以得出以负载电流为基准的电压、然后将该电阻器与作为反馈环路一部分的命令电压进行比较、再驱动 FB 引脚。 一切都运行正常、我可以使用指令电压来改变 LED 亮度。 然而、在低 LED 负载电流下、随着我的 反馈环路进入振荡状态、LED 闪烁得非常缓慢(在我的应用中被摄像头接收)。

我能否摆脱反馈环路和相关的振荡、只需用命令电压驱动 FB 引脚? 我意识到会 出现负载调节损耗、但由于我的负载稳定(仅 LED)、因此我可以使用压控开关电源、我可以通过增大/减小该电源来获得所需的 LED 亮度。

请告诉我。 谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajai:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    根据您的建议、在没有任何调节的情况下、只能从外部驱动 FB 引脚来设置占空比。
    然而、这也会消除对输出过压的保护、并且负载瞬变将不会得到补偿。

    在整体移除反馈环路之前、我建议检查是否可以通过调整补偿网络来修复轻负载下的振荡。
    您可以使用我们的 LM5155快速入门计算器工具来实现此目的。  
    https://www.ti.com/product/LM5155#design-tools-simulation

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Niklas、使我又找到了快速入门计算器。 我会让你知道它是如何运作的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajai:

    感谢您的反馈。
    如果同时还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas