This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:RESET 引脚是否需要外部上拉?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412938/tlc59116-does-reset-pin-need-external-pullup

器件型号:TLC59116

工具与软件:

嗨、团队:

我需要确认是否连接了复位引脚。

看到下图、没有外部上拉电阻的需求、但看到数据表9.3.4时、情况表明复位引脚需要外部上拉电阻。

该图是一个粗略的示例?

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi 

    我们的专家今天不在办公室,稍后会回复您。

    BR、gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    是的、其余应拉高。

    下面是由 MCU GPIO 控制的示例。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的评论。

    如果客户将 复位引脚连接到 MCU GPIO、他们不应该上拉它?

    谢谢。此致、

    Tsuyoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    如果客户将复位引脚连接至 MCU GPIO、请在需要与该器件通信时上拉此引脚。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您发送编修。

    Tsuyoshi