This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:用于信号完整性仿真的 VRM 参数

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404216/tps746-q1-vrm-parameter-for-signal-integrity-simulation

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

我们正在寻找 用于信号完整性仿真的 TPS74612PQWDRVRQ1的以下参数:

Lslew (nH)

Rflat (m Ω)

LOUT (nH)

R0 (nH)

TPS74612PQWDRVRQ1在此设计中用于为 DDR4接口生成1.2V 和2.5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    我在研究这个。 我会在1-2个工作日内回复您。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢你的评分

    您是否成功获得了 VRM 建模所需的参数?

    此致、

    Asif P N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否提供有关此查询的更新信息?

    此致、

    Asif P N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    抱歉耽误你的时间。 您能否更详细地介绍您需要的参数? 我认为 Lout 和 R0看起来相对简单(我认为是一阶近似电源输出阻抗)、但我不确定 Lslew 和 Rflat 参数。 您使用哪个软件包进行信号完整性分析?  

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    我们将使用 ANSYS SIwave 进行信号完整性分析。 Ro 和 Lout 分别是输出电阻和电感。

    Lselw 和 Rflat 被用来模拟 VRM 的瞬态运行方式。

    此处连接了工具的典型等效电路快照、以供您参考。

    与此 VRM 建模相关的文章:- 设计一个在5秒或更短时间内具有完全平坦输出阻抗的 VRM - EDN

    此致、

    Asif P N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    谢谢、我会查看此内容、看看我能做些什么来获得这些值。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们今天开始对电路板进行 SI 仿真。 您会尽快帮助我们处理所请求的输入吗?

    此致、

    Asif P N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    很抱歉、我现在尝试模拟输出阻抗、这样我就可以开始构建 VRM 模型了。 我希望在周末之前分享一些东西。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    我只是想向您通报这方面的最新情况。 我还没有参数值、但我正在取得进展。 我希望在接下来的几天内再见到他们。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    您的预期负载电流是多少? 这些参数对负载有很强的依赖性。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的更新。

    估计的电流消耗为300mA。

    我希望这有助于您的建模。

    此致、

    Asif P N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    参数如下:

    ROUT 21.3mΩ
    LOUT 16.3nH
    Rflat 23mΩ
    Lslew 260nH

    e2e.ti.com/.../TPS746_5F00_output_5F00_impedance_5F00_300mA .xlsx

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

    此致、

    Asif P N