This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51385:查找具有 OOA 的降压稳压器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51385, TPS564255, TPS65265, TPS62933O

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414189/tps51385-looking-for-buck-regulators-with-ooa

器件型号:TPS51385
主题中讨论的其他器件: TPS564255TPS65265TPS62933O

工具与软件:

您好!

您是否具有支持 OOA 的降压稳压器的完整列表?

在本例中、我需要支持12V 输入电压并能够以1.5A 或1A 的最大电流输出5V 和9V 的稳压器。  

我也需要3.3V 电压、但由于我需要的最大电流是4A、如果您没有其他建议、我可能会继续使用 TPS51385。

是否建议将 TPS51385用于低电流应用? 它的价格似乎很好。  

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    奥罗拉本周不在办公室,回复将会延迟。 您可以检查 TPS564255是否符合要求。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    器件的输入电压应该大于20V、对吧? 如果是、我认为 TPS51385适合该应用。 如果您可以接受较低的输入电压、TPS564255也是合适的。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    稳压器均由12V 供电。  

    今天、我查看了合适的稳压器、还发现了 TPS65265、它将是非常有用的备选器件、用于代替3.3V (最大4-5A)、5V (最大1A)和9V (最大1A-1.5A)的稳压器。

    我唯一找不到的是建议的最大输出电压。

    我还想问 FCCM 的工作原理、因为目前我们正面临直流/直流稳压器的问题、该问题在低负载条件下产生短时脉冲、通过一个我们无法改变的非屏蔽式电感器将可闻噪声耦合到扬声器中。  

    如果 FCCM 实际在或多或少的恒定频率下工作、即使效率较低、该频率也非常适合使用。  

    到目前为止具有 OOA 的稳压器:

    TPS564255.

    - TPS62933O

    我发现的大多数稳压器都存在建议的最大输出电压额定值过低的问题、因为我还需要9V 电压轨。

    对于  TPS51385、我不是很清楚为什么建议使用仅为5.5V 的最大输出电压。

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    有关您的问题、请参阅下面的答案:

    1. MVB 的大部分产品采用两种控制方法: D-CAP 和 Current Model。 由于芯片内部存在补偿网络、D-CAP 控制方法对输出电压有一定的限制以确保稳定性。 电流模式环路不同于 D-CAP、输出电压范围相对较宽。

    2.对于 TPS65265、最大 Vout 为15V。 有关详细信息、请参阅产品文件夹。

    3. FCCM 是一种采用电流模式控制的芯片的轻负载模式。 这种模式意味着芯片在轻负载条件下不会降低频率、允许电感器电流反转、芯片继续以设定的频率工作。

    希望这些对您有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的回答。 关于 FCCM、您是否建议在使用某些音频电路的环境中使用它?

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以将 FCCM 用于您的应用。 谢谢

    奥罗拉