This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:LM5171升压控制器的负载共享

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415512/lm5171-load-sharing-for-the-lm5171-boost-controllers

器件型号:LM5171
主题中讨论的其他器件: UCC39002

工具与软件:

尊敬的产品专家:

我正在设计一个并联4个电池供电电源的系统。 每个电源设备都具有以下规格:

  • 输入电压:  37V-55V  
  • 输入电流:   50A  
  • 输出电压: 60V
  • 输出电流: ~40A

要将输入电压转换为60V、我考虑让 LM5171在两相模式下运行、其中每个相位承载25A 电流。 为了并联4个电源、我考虑将 UCC39002的电流检测电阻连接在高侧。 由于我对这两个器件都不熟悉、您能就以下问题向我提供建议吗?

  1. LM5171是否适合该要求
  2. UCC39002是否适合在该要求下进行负载共享
  3. 如果这两个问题的答案都是肯定的、那么您能否展示如何在 LM5171 EVM 上实现此负载共享?

谢谢。此致、

Mohan。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    LM5171非常适合。

     无需外部电路、即可使用 LM5171实现电感器电流共享。 输出电流将与输入电压成正比。 这对于您的应用而言是否足够?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。 与其电压成正比的电池输出电流是一个很好的开始。 但是、每个电池都有一个不同的电流限制、具体取决于其放电 SOP (电源状态)。 为此、我计划使用由 PWM 或 DAC 控制的 ISETx 引脚。

    我现在将结束本期、并会在原理图可供审阅时寻求您的帮助。

    此致、

    Mohan。