This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066APSQ/NOPB IC 功能检查

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414789/lm25066a-lm25066apsq-nopb-ic-function-check

器件型号:LM25066A

工具与软件:

你(们)好

根据 LM25066APSQ/NOPB 手册、I2C 信号的 tf 范围为20~300ns、频率为10~400kHz。 根据 I2C 标准、频率为0~100kHz 时、I2C 信号的 tf 范围为0~300ns。 现在我的环境频率是100kHz。 实际测量 tf 为14ns、是否存在任何风险?

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyan:

    所有测试和验证均使用数据表中提到的范围完成。

    如果您想进行超出数据表规格的测试、建议先进行验证、然后再使用。

    谢谢

    Amrit