This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:超级电容器充电电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415594/lm5176-q1-supercapacitor-charging-current

器件型号:LM5176-Q1

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 LM5176-Q1用于超级电容器充电应用、但我希望充电电流小于我的标称工作系统电流。  是否可以连接 ISNS 电阻器(如下图所示)?   

我认为、这样可以让我 使用 RSNS 设置超级电容器充电电流(理想情况下小于1A)、而系统负载仅受逐周期电流 限制(在本例中设置为5A)限制。  当移除输入电源后、系统负载由超级电容器供电、中间只有 RSNS。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    是的、这应该可行、但请考虑到、为了限制电流、输出电压将降低、因此在超级电容器充电且电流将受到限制的期间、输出电压将降低、这也适用于系统负载。

    此致、

     Stefan