This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:可以同时使用主 fader 作为执行引擎

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412304/lp5569-can-the-master-fader-be-used-at-the-same-time-as-the-executation-engine

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP5813

工具与软件:

我想使用执行引擎通过循环中的斜升和斜降来对某些 LED 施加脉冲。 我还想将主衰减器应用于由芯片控制的所有 LED 以减少环境照明。 除此之外、LED 是 RGB、因此我必须为 RGB 通道设置不同的相对值、可能使用电流寄存器也是如此。

该方案将是可能的。 数据表意味着主控控制器以某种方式与执行引擎相关联。 我担心我不能同时使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们的专家今天不在办公室,稍后会回复您。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我认为下一代 LP5569、LP5813能够实现这样的功能。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计了 LP5569。

    您能否确认这是不可能的。 我确信我可以解决该限制、我只是想知道该限制是否存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们的专家今天不在办公室,稍后会回复您。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我的理解是、您想要同时使用内部动画引擎和主淡入功能。 我对吗? 如果存在、则 LP5569无法访问此类功能、因为它们对于 LP5569具有不同的功能。

    或者、您能否直接告诉我您想要实现哪种动画、然后我才能判断是否可能。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能否明确说明您需要的模式? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如果您有任何问题、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、谢谢!

    BR、Jared