This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:无源元件封装替换

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415436/tps55289-passive-component-package-substitutions

器件型号:TPS55289

工具与软件:

您好!

我的团队正在评估 TPS55289EVM、我们想知道一些无源0402元件是否可以替换为0603等效元件。  这会如何影响器件的性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的咨询。

    对于 COMP、DITH、EN 等信号引脚、可以更换为0603元件。

    但对于 Cin 和 Cout 电容器、建议保留一个0.1uF/0402电容器、并将它们靠近 Vin-GND 和 Vout-GND 引脚放置、以减小电源环路面积。

    BRS、

    布莱斯