This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:当电池未连接到充电器时

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411232/bq25886-when-the-battery-is-not-connected-to-the-charger

器件型号:BQ25886

工具与软件:

大家好!

我想问一下 VSYS 输出。

电池未连接到充电器时

施加1A 负载时的波形如下图。

CE 引脚为低电平。

负载为1A 时、电压降至 VSYS=0V。 这是否正常?

是否有解决方案?

如果在 VSYS 从8.4V 降至6.4V 时施加负载、电压会降至0V。

如果 VBAT 上连接了一个大电容器、是否能够使 IC 识别电池始终处于连接状态?

此致、

Ryusuke