This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:CC/CV 充电模式

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414549/tps923655-cc-cv-charging-mode

器件型号:TPS923655

工具与软件:

我已经看过后面的几页、但无法理解它们。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282592/tps923655-regarding-the-spec-of-ovp/4881804?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS923655%252520duty#4881804


您能告诉我以下几点吗?

据称、在预充电模式下、低占空比控制低恒流输出值、而在 CC 模式下、高恒流输出值由高占空比控制。
作为低电平和高电平之间边界的基准值是多少?

如何为 CC/CV 充电模式确定 Vcc_th?

3.您能告诉我如何确定 Cvin 的容量吗?

列出了环路补偿电路的建议值、但电路示例中是否列出了 Vin=12V 和 Iout=1A 的这些值?
如果是、您能否告诉我计算 Rcomp 和 Ccomp 的公式?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请参考我的以下评论:

    • 对于问题1和2、请仔细阅读您发布的 E2E 主题中的内容。 如果您仍有无法理解的内容、请告诉我。 我想知道您是想使用该器件进行电池充电、还是只进行 LED 驱动吗?
    • 对于问题3、您是指 VIN 引脚的去耦电容器吗? 如果是、那么我们通常建议您放置一个100nF 作为 VIN 引脚的去耦电容器。
    • 对于问题4、您是指 数据表中的第9.2节"典型应用"中列出的 COMP 引脚参数吗? 如果是、这些是本节中显示的特定应用条件的示例参数。 要针对特定应用条件设计 COMP 引脚元件、请参阅以下 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 COMP 引脚元件? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。
    我了解 Q3和 Q4。
    我读过 Q1和 Q2、但并不理解。
    另外、我计划仅将此器件用于照明 LED。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    因此、您只需要恒流源来驱动 LED。 我的理解是否正确?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    在我的理解中这是正确的、但我不理解 CC/CV 充电模式的工作原理、因此我想知道。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    如果您只需要使用 CC 模式、实际上您无需关注数据表中图8-5所示的 VCC_TH。 当您只需要恒流输出时、需要注意的是防止 CV 模式影响输出电流。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    VCC_TH 通常 由希望使用此器件进行电池充电的客户关心。 如果您想了解更多详细信息、我可以通过电子邮件向您解释

    此致、

    Steven