This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:空间和成本受限的设计

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414628/tps23756-space-and-cost-constrained-design

主题中讨论的其他器件:TPS23756、TPS23756EVM

工具与软件:

在上一论坛博文中、提到了 TPS23756的一种成本最低的设计选项。 它是自驱动的、因此无需同步整流器。 Hovever、该设计通过私人消息发送给 OP。

我还想在空间和成本受限的设计中使用 TPS23756、并想查看红色部分。 大家电。 如果您能分享、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darik:

    感谢您发送编修!

    我想知道您的设计的输出电压和输出电流要求吗? 由于 TPS23756具有9V 的低 UVLO、因此能够驱动12V 至24V 等低输入适配器。 当稳压器 PoE 输入电压(37 - 57V)或适配器> 18V 时、可能还有其他备选器件的 BOM 成本低于 TPS23756。

    请告诉我您的设计要求、我可以看一下并为您找到合适的设计文件。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我正在寻找最小输出为3安培的5V 直流电压。 输入将是来自适配器的1224V 直流或37-57V 直流 PoE。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darik:

    感谢您提供的信息。

    我会将以下设计文件捆绑到您的电子邮件中。   

    TPS23756EVM:4类交流正向、5V/5A

    PMP10789:4类交流正向、5V/4.6A

    PMP21051:与 PMP10789类似、但是有整流器变化和更低成本 电流检测电阻器  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将处理此问题、如果我有任何问题、请告诉您。