This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:LM73100RPWR:需要在更小的封装中使用类似器件

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414868/lm73100evm-lm73100rpwr-similar-part-required-in-smaller-package

器件型号:LM73100EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25948

工具与软件:

你(们)好  

我们正在开发基于 Intel alder lake 笔记本电脑的笔记本电脑设计。 我们将 LM73100RPWR 用于 C 型 PD 电源。 该封装的高度约为1mm

我们需要类似的部分,但在较小的高度,所以请检查和帮助建议的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    请检查 TPS25948。 这使用不同的0.38mm 高封装、适用于 USB 应用。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    感谢您推荐 BGA 器件、我们将搜索非 BGA 器件。

    因此、请进行检查并提供非 BGA 器件建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    您能否提供工作电压、电流、所需双向电流或所需反向电流阻断等更多详细信息?  

    有任何特定的特性要求?

    请检查我们的网页上的过滤器。 看看您是否可以自行找到所需的器件。  https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#339=Internal&1498=Catalog&

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    我们使用 Type C PD 适配器、因此最大额定值将约为20V/5A。

    我们不希望使用双向充电、因为这仅供笔记本电脑要求使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我已经查看了我们的产品系列、在这种工作条件下、我们没有任何高度小于1mm 的电子保险丝。 TPS25948是我唯一可以看到的器件、但正如您所提到的、它是 BGA 器件。 其他 QFN 器件都具有相同的1mm 高度。

    我还建议您从接口团队查看产品系列。  https://www.ti.com/interface/usb/products.html

    请使用此列表中的任意器件型号再创建一个线程。 它会将新创建的主题分配给该团队。 我将在这里结束该主题帖。  

    此致、
    Arush