This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:将激光二极管与 LP5030配合使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415346/lp5030-using-laser-diodes-with-lp5030

器件型号:LP5030

工具与软件:

您好!

我计划使用 LP5030来驱动红色激光二极管。 每个激光二极管具有2.5V 工作电压和25mA 工作电流。 该项目将包括60个激光二极管。 LP5030是否适合驱动激光二极管?

我正在考虑是否使用两个 LP5030、它们的每个通道都驱动一个双激光二极管。 或者、我可以使用单个 LP5030来驱动所有60个激光二极管、每个通道并联或串联连接到两个激光二极管吗? 如果是、驱动器的单个通道可驱动的激光二极管的最大数量是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bleda、

    感谢您发送编修!

    首先、在1个通道中并联2个二极管可以正常工作。 但在您的应用中、限制的输出电流是您的输出电流、因为您的要求是25mA。 通常建议使用 LP5030、以便每通道支持最大35mA。 如果并联2个激光二极管、输出电流将无法满足您的要求。

    我建议对总共60个激光二极管使用2个 LP5030。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    BR、Jared