This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有源钳位正向转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5025, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415212/ucc2897a-active-clamp-forward-converter

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: LM5025LM5026

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

我们正在寻找具有以下设计规格的有源钳位正向转换器控制器:

 

输入电压- 9V 至60V (28V 稳态)

 

输出电压1 =(+) 15V (容差1-2%)@ 7A

输出电压2 = (-) 15V (容差1-2%)@ 1安培

 

请您协助咨询上述问题。

此致、

Prasad A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad,

    TI 拥有 20多种适用于 UCC2897A ACF 的参考设计。 当然、您将找不到与您的要求完全匹配的输入范围和输出功率相似的输入范围和输出功率、这应该会简化您的设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC2897A

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 ucc2897A、最低输入电压需要大于14V、才能启动该 IC。

    您的充电盒显示9V、因此无法启动。

    那么您可以考虑 LM5025或 LM5026。

    由于没有符合您规格的参考设计、因此您需要自行设计。 您是否有本地 TI 支持? 如果是、您可以与他们交谈、了解您的业务案例是否足够大、以便申请新的参考设计来满足您的规格。