This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:绝对最大额定值

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414483/lmr54410-absolute-maximum-ratings

器件型号:LMR54410

工具与软件:

嗨、团队:

我测量了 SW 引脚在17.6V 输入下的振荡波形、发现它在下降沿比最大额定值-0.3V 高10ns、在峰值比额定值-4.9V。
如果是瞬时的、超过绝对最大额定值是否存在任何问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    持续时间为10ns 时、大负尖峰应该不会有问题。

    请确保使用快速差分探头测量开关节点、以确保获得正确的测量结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。
    是否有关于可超过的电压和时间的指南?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有明确的准则。  ns 范围内的尖峰通常是可以的。

    谢谢