This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5867:VIO 电流要求

Guru**** 2814205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415747/lp5867-vio-current-requirement

器件型号:LP5867

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助检查 VIO 正常工作条件下的 EN/EN 引脚电流消耗吗?

客户需要检查其 MCU IO 是否可满足电源要求。

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无论接口处于空闲或繁忙状态、我想您都可以参考以下规格。

    BTW、您能告诉我谁是客户、什么是 EE 吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    获得它,谢谢!

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题,很高兴帮助你!

    BR、Jared