This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:在 VIN 路径中添加电阻器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413185/lm5069-add-resistor-in-vin-path

器件型号:LM5069

工具与软件:

你好。

我们需要在 VIN 路径中添加一个1欧姆的电阻器。 添加这个1欧姆电阻时是否存在任何问题?

添加电阻是为了防止在 IC 的 VIN 和 GND 之间进行短路测试。

它可以防止打印图案刻录丢失。

我们想知道您回答"请从 VIN 路径上移除电阻"的原因。 在以下查询中。  

此致。

LM5069:电路实现的电流限制水平低于设计期望的水平-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahiro:

    请参考布局指南中的亮点、如果您有问题、请告诉我。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好感谢您的快速支持。

    我们已经阅读了您回复的布局指南。 编写的内容涉及形成 LC 滤波器。

    但我们需要添加一个 RC 滤波器。

    请告诉我、如果添加 R3为1欧姆且 C1为1000pF 的 RC 滤波器、将出现什么问题、如图所示。

    我们应该比较和衡量哪些绩效项目?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在热插拔期间、流向 C1的浪涌电流会在 R3上产生压降、并在 VIN 和 SENSE 之间产生较大的差分电压、从而损坏 IC。

    BR、

    Rakesh