This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148电流限制保护问题

Guru**** 2537960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411904/lm5148-lm5148-current-limiting-protection-issue

器件型号:LM5148

工具与软件:

e2e.ti.com/.../0652.LM5148.pdf

尊敬的 TI 工程师、

我们使用 TI 的降压控制器 LM5148、并通过配置将其配置为15A
输出电流、但无论我们如何更改 R176和 C267、它们都提供了8A~9A 电流限制保护。 请帮助您了解此问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    请继续并使用您的规格填写下面的计算器电子表格链接、让我们对照计算器电子表格中的建议值检查您的设计。

    LM5148-LM25148DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此外、布局非常重要、可确保返回器件的感应线路以差分方式进行布线。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    不过、我的发言并不十分清楚、所以我会再次解释。

    您是否看过我们的原理图?

    e2e.ti.com/.../8508.LM5148.pdf

    我的意思是、我需要使用一个与电感器并联的电阻器和电容器来设置过流保护点、但无论我如何调节该值、都无法达到15A。 我们的实际负载约为12A、但现在其在8-9A 的设置会产生过流保护、无法改善

    您提供的工具表无法直接使用、因为我们的设计不同。 请参阅原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    很好理解、我想根据您的规格检查您的设计。  继续操作并填写计算器电子表格、以便我可以确保您的设计良好。  之后、如果需要、我们可以深入探讨布局。  

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    会由于不活动而关闭这些线程、如果需要、可以随意重新打开线程。

    谢谢。

    David。