This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:轻载效率提升

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415695/lm5146-efficiency-improvement-in-light-load

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM5148

工具与软件:

尊敬的专家:

如标题所述、有没有方法可以提高 LM5146的轻负载效率?

已知 LM5146在 SYNCIN 引脚连接到 GND 或悬空时具有 DCM 模式、是否有任何其他改进?

LM5146是否具有突发模式功能?

谢谢

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    是的、二极管仿真模式会有所帮助。 但是、如果您需要一个专门用于尽可能提高轻负载效率的低静态电流控制器、请考虑 LM5148 80V 电流模式器件。

    此致、

    TIM