This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:输入电容器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415260/lm5146-q1-evm12v-input-capacitor

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

我使用48V 输入和高达6.5A 的电阻负载测试了该评估板、表现良好。

我尝试在修整连接器和 AGND 连接器之间安装一个外部可变电阻器来调节电压。 当我调整可变电阻器时、电容器 C1发生故障(内部压力使外壳变形、电解液泄漏)。 同时、LM5146芯片出现故障。 它不再提供任何输出。

C1使用的器件是 Panasonic 器件 EEE-FK2A330P (来自 EVM 的物料清单)。 其 ESR 为700m Ω、额定纹波电流为200mA。

我查看了 LM5146的快速入门电子表格、并输入了 EVM 的12V/8A 规格。 电子表格建议使用最大 ESR 为30m Ω 且纹波电流为3.5A 的输入电容器。

建议器件与 EVM 中使用的器件为何存在此类差异? 我开始使用此零件设计、我需要了解。

e2e.ti.com/.../8863.LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-48Vin-12Vout-8A-400kHz.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    这是用于阻尼的输入电容、应该具有高 ESR。 陶瓷输入电容器提供高频去耦功能。

    请参阅此处的第10部分、了解有关输入滤波器阻尼的更多详细信息: https://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php 

    调整 VOUT 不应影响输入侧–输入电压必须瞬时超过电容的100V 额定值。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的解释。

    输入是提供48V 直流的工作台电源、但我发现了另一个问题。 Vout 和 Vcc 之间有一个二极管。 我认为当我将 Vout 调整到高于最大 Vcc 时、发生了此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、VCC 的额定电压为13V (最大工作电压)和14V (最大绝对电压)。