This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-2EVAL:要求的输出电压精度

Guru**** 2554580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414210/lm5088mh-2eval-output-voltage-accuracy-required

器件型号:LM5088MH-2EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5088

工具与软件:

大家好!

我正在使用 LM5088-2从事降压转换器设计、需要达到+/- 10mV 以内的电压精度。 我已经使用了0.1%容差的反馈电阻器、但不太幸运的是、电压精度随负载移除后的负载和过冲而变化、但我想知道如何从设计、材料和布局的角度进一步提高精度。

在此类设计中、哪些因素会影响总电压精度、如何确保最佳性能?

提前感谢!

参考的 Design Im 是:

 e2e.ti.com/.../WBDesign211_5F00_3A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind  

    在输出电压为16VOUT 时、+/-10mV 为+/-0.63%、这超出了此器件的 FB 精度(+/-1.5%)。

    这意味着您无法使用 LM5088、而必须使用 半桥驱动器、比较器和精确电压基准等分立式电路设计转换器。   

    此外、您可能还必须在输出端额外使用 LC 滤波器、以更大限度地降低开关噪声。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EricLee


    感谢您的澄清。 您能否为您推荐能够解决反馈精度问题的 LM5088替代器件? 此外、您是否能够建议使用无变压器的设计选项?

    -Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我很抱歉。 我的产品线中没有任何器件可以实现优 于+/-1%的精度。  

    - EL