This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:CC/CV 控制的后续问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411591/lm25148-follow-up-question-on-cc-cv-control

器件型号:LM25148

工具与软件:

关于对该问题的回答、 我可以得到澄清吗、我本来想增益将由 R19和 R12的比率控制、 R8是 CV 放大器的设定点、但它是否也会确定 CC 放大器上的增益?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我没有看到您之前的对话。

    但是、电流检测增益将通过 R10/R13比率(或 R12/R14)设置。

    假设使用6m Ω 的检测电阻和0.8V 的基准电压、您应该得到大约4.2A 的电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的说法正确吗、此类配置是类型 II 控制环路? 我要确保运算放大器本身在我希望实现的范围、即3至7A 内不会饱和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、补偿是2类。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于不活动而关闭它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、很抱歉、我正在寻找一个验证、在3至7A 范围内、运算放大器不会饱和或锁定。 我应该寻找什么来确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只要0.8V 基准电压在您的运算放大器范围内即可。  然后应该显示  

    没关系。  这取决于运算放大器的电源。   

    当电压环路工作时、运算放大器的输出将为低电平。

    我认为它不会饱和、因为您有本地反馈。

    当电流环路接管时、电压运算放大器会饱和。

    谢谢