This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:充电并静置一天后、更新状态= 4

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404368/bq34z100-r2-update-status-4-after-charging-and-resting-for-a-day

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好、在学习周期的第一个充电阶段之后、在该阶段、更新状态应该从4更新为5、而由于器件进行 QMax 更新、VOK 应该降至0。 我已经给我的 Molicell P30B 充电了、我已经编程为使用 CHEM_ID = 2145、刚好超过4.1V、让我们坐一天、VOK = 1。 在日志 e2e.ti.com/.../Single_5F00_Cell_5F00_Log.log 中 、它看起来像是 FIRSTDOD = 1、但从未返回到 FIRSTDOD = 0。 根据技术参考文档 FIRSTDOD 是"在进入 RELAX 模式时设置、然后在进行有效的 DOD 测量以更新 QMax 或退出 RELAX 时清除"、因此这似乎表明它已进入 RELAX 模式、但尚未进行 QMax 更新。  

我在这里工作了几天、但一直无法弄清为什么它没有完成 QMax 更新并继续学习周期的下一步。 我该怎么办? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享生成的 GPCCHEM 报告以获取 ChemID 匹配和提交的数据?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用化学 ID 0x2145、这对应于 Sony us18650vc7、我正在使用的物理电池是 Molicell P30B (因此、编程的化学物质似乎与真实情况相符)

    我在周末离开了它、它最终似乎进行了 QMax 更新、但 Update Status = 04仍然存在。 这篇帖子在此处: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320753/bq34z100-r2-learning-status-bit-not-updating-to-5-after-following-learning-cycle-steps-for-an-lfp-pack 似乎提到了更新状态未更改的相同问题:  

    "

    1. 从满电量电池开始。 发送了复位命令。 Rup_DIS 打开。 开始放电。  在放电期间 DSG 标志打开。 放电。 FIRSTDOD 已开启。 BATLOW 已打开。
    2. 等待几个小时后、RUP_DIS 关闭、FIRSTDOD 关闭、而其余系统开启
    3. 将电池充电至~31V、并在充电电流< 0.005A 时自动终止。VOK 开启。 充电完成后 FC 打开。 FIRSTDOD 再次点亮。 BATLOW 已关闭。 CHG 已关闭。 SOC1关闭。 SOCF 已关闭。 其余关闭。
    4. 等待了几个小时、发生了以下情况:VOK 已关闭。 FC 已关闭。 CHG 已开启。 SOCF 打开。 SOC1导通。 FIRSTDOD 已关闭。 静置打开。
    5. 至于状态位、无论您刚才提到的是什么、都是发生的情况。 但是、此时学习状态仍为4!
    6. 我@继续前进、并将它释放到 C/5 (1.34 A)。 在充电过程中、VOK 再次导通。 DSG 已开启。 SLEEP 关闭。 静止已关闭。
    7. 放电完成(低至22V)后、我等待了几个小时、打开了睡眠、关闭了 VOK、关闭了 DSG、打开了 BATLOW、 CF 关闭、REST 打开。 幸运的是、这一次、最后、  学习状态变为5!!
    8. 开始充电时电流略高于 C/5 (~1.4安培)。 CCA 打开。 VOK 打开。 SLEEP 关闭。 BATLOW 已关闭。 BATHI 已开启。 FIRSTDOD 已开启。
    9. 充电自动终止。 等了几个小时。 SLEEP 打开。 VOK 已关闭。 FIRSTDOD 已关闭。 静置打开。 学习的状态仍为5。

    目前、我正在执行另一个放电步骤、试图追逐 Learned Status 6。

    "

    我是否应该以 C/5的放电率对电池放电? 预期 Update Status 将会递增?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用不同的电池、如何知道 ChemID 是正常匹配的?

    如果您尚未使用 GPCCHEM 工具、我建议您使用它来获得 chemID 匹配。

    如果没有有效的化学物质匹配、则无法完成成功的学习周期。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8055.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel_5F00_2.csv

    e2e.ti.com/.../Moli_5F00_P30B_5F00_new_5F00_report.zip

    e2e.ti.com/.../7077.GPC_5F00_report.txt

    这是我用于 GPCCHEM 工具的数据以及我获得的结果。

    结果告诉我使用3000mA 与 Sony US18650UC7相对应的化学物质、该化学物质具有相同的18650封装、相同的额定电压3.6V、具有类似的额定容量(3500mA vs Molicell P30B)。  它们也是锂离子电池、似乎使用的是 Ni-Co-Mn 化学电池。  因此、我认为这很可能是正确的化学成分、或者至少非常接近化学成分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认您拥有正确的 ChemID。

    我们发现、更新状态会卡住。 如果您已获得 QMax 更新、则表示您已达到更新状态0x05、您可以继续学习周期过程、并查看您的 RA 表是否更新;如果您的 RA 表更新、则表示您已达到学习状态0x06并已完成学习周期。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    是否有可能与您举行 WebEx 会议? 还是与他人在一起? 您可以在这里提问吗?

    我请求帮助、但被告知我所在位置没有分配 FAE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为现在不需要开会。

    请继续与 Danilo 合作安排会议。

    如果您对学习周期还有其他疑问、可以在此处提问。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用以下参数再尝试了几次学习周期:

    • 设计容量= 3000mA 454.
    • Design Energy = 1080GWh
    • 设计电压= 3600mV
    • 电芯充电电压 T1-T2和 T2-T3 = 4200mV
    • Taper Current = 100mA
    • 电芯终止电压= 2900
    • CHG 电流阈值= 75mA
    • Dsg Current 阈值= 60mA
    • 停止电流= 40mA

    在充电和放电时、VOK AD RUP-DIS 位似乎在静息后变为0、REST = 1、但更新状态看起来仍没有从4变为5。

    下面是我最近一次放电的日志: e2e.ti.com/.../7s1p-Learn-Cycle-_2300_3-part-3-discharge_2300_2.log

    我正在跟踪在这篇文章中做了什么( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320753/bq34z100-r2-learning-status-bit-not-updating-to-5-after-following-learning-cycle-steps-for-an-lfp-pack ),其中学习状态更新后的第二个放电周期,而不是第一个充电周期,因为在我的第一个充电周期后休息后,我的学习状态没有增加到5要么:

    "

    6、我@继续前进,并释放它的 C/5(1.34 A)。 在充电过程中、VOK 再次导通。 DSG 已开启。 SLEEP 关闭。 静止已关闭。

    7、放电完成(低至22V)后,我等了几个小时,睡觉打开, VOK 关闭, DSG 关闭, BATLOW 打开, CF 关闭、REST 打开。 幸运的是、这一次、最后、  学习状态变为5!!

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从发送的日志文件中、显示您只能放电量耗尽、让电池休息。 您还提到了 VOK 和 Rup-Dis 在此时清除。 此时更新状态不会从4翻转到5。 您需要充电至满电状态、然后放松、再放电至空电状态。 这些步骤位于下面提供的文档中。

    实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有日志的早期部分、因为我们的 IT 部门在计算机休息一夜时重新启动计算机。 我只能在这一步中放电到电量耗尽:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、这是第二次放电。

    如果在器件处于静止状态时清除 VOK 和 RUP_DIS、您是否获得了 QMax 更新。

    之前发现、更新状态在该器件上卡住。 如果您已获得 QMax 更新、则表示您已达到更新状态5、并可以继续、直到 Ra 表更新、此时您将达到更新状态6并完成学习周期。  

    此致、

    Diego