This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:充电过流问题

Guru**** 2600765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413578/bq24715-charging-over-current-issue

器件型号:BQ24715

工具与软件:

e2e.ti.com/.../BQ24715_2D00_CHARGE.pdf

一、在)出现大电流(最大5V 状态下、最大充电电流为5V/1.9A 关机充电时、新PCB(V1.2 μ A/1.9A)
 二、在加电 开机过程中、插上充电器、电池时、新PCB(处于断电状态时、最大充电电流为5V/2.5A)出现大电流(最大5V +)V1.2 μ A/2.5A
 三、 唤醒过程中、插上充电器下电池时、新PCB(、最大充电电流为5V/2.5A)出现大电流(最大5V +)V1.2 μ A/2.5A
 四、实际测试电流大于 ree2e.ti.com/.../BQ24715_AF82477227593575416D065290676888_-20240913.pptxgisters 中芯片 e2e.ti.com/.../MB_2D00_V1.2_2D00_20240724.asce2e.ti.com/.../MB_2D00_V1.2_2D00_20240724.asc软件设置充电电流、实际从电池端串联电流表测试出来的电流比软件设置的大很多 上设置的值
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machel、

    您能否提供寄存器信息?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    寄存器配置如下:

    0x12:0xe14c
    0x14:0x280
    0x15:0x20d0
    0x3E:0x1800
    0x3F:0x400
    0xFE:0x40
    0xFF:0x10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我很难理解这个问题。  

    根据我的理解、实际充电电流高于编程的充电电流。 是这样吗? 还有其他问题吗?

    此致、

    Christian。