This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416462/bq24650evm-639-bq24650

器件型号:BQ24650EVM-639

工具与软件:

您好!

对于与 bq24650EVM 板上的电路类似的电路、如果我们使用10uF_50V_X7R_10%_1206电容器而不是10uF_35V_X7R_10%_1210、会发生什么情况 

此致

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我认为切换到这些电容器没有明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的回答。

    我向您发送了一封私人消息、其中包含我们所做的计算以及在电容器更换方面遇到的问题。

    我感谢您的评论。

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我将通过私人聊天进行回复。