This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:具有待机和开关电源的按钮功能。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS7A20, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416555/tps6521905-push-button-functionality-with-standby-and-switch-supplies

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: TPS7A20TPS65219

工具与软件:

我们正在使用具有5V 待机电源和更高电流开关电源的交流/直流 PSU。 PSU 为交换电源提供电源正常信号。

我们希望使用 TPS6521905的按钮功能、来启用我们的交流/直流 PSU 的开关电源。

能否从5V 待机电源为其中一个 LDO 供电、另外3个降压稳压器和3个 LDO 供电。 按下按钮时、LDO 将开启以启用开关电源、当激活电源正常信号时、其他电源将开启。  

这是否可以通过最少的外部组件实现?

我很感激这可能不是最清晰的、所以我稍后会上传一个方框图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 PMIC 可配置为默认启用一个 LDO、关闭其余的电源轨。 面临的挑战是、重矿电源轨需要由 I2C 打开、因为 PMIC 待机状态只能用于禁用电源轨(使用 STBY 引脚)。

    我建议对"待机电源"使用外部 LDO、对其余的电源轨使用 TPS65219 PMIC (可通过 PSU 的电源正常信号启用 PMIC)。 此 PMIC 采用4x4mm 的超小型封装、因此即使与外部 LDO 结合使用、也能提供极具竞争力的低成本/小型 BOM 解决方案。 LDO 上需要多大的电流/电压? 我们可以帮助推荐小型 LDO (即 TPS7A20)。  

    谢谢!

    Brenda