This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:电池开关(一次侧绕组切换到二次侧绕组)

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415653/tps2124-battery-switching-primary-to-secondary

器件型号:TPS2124

工具与软件:

嗨、团队:  

我正在寻找 一个在我们的汽车项目中自动切换电池电源(初级到次级)的设计建议。 用例是、当 初级侧断电时、可确保为 ECU 持续供电。 因此请推荐一种电池切换解决方案。

输入电池电源:24V。

 持续负载电流:12A。

谢谢!

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    我们将对此进行检查并重新开始。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi:

    请考虑使用 LM74703/4-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir