This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:"太少节点" LTSPICE 中出错

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414844/lp2951-too-few-nodes-error-in-ltspice

器件型号:LP2951

工具与软件:

我正在尝试 使用您网站上的 LTspice 模型对 LP2951-33DRGR 进行仿真、并且出现节点太少错误、当我检查.lib 文件时、它似乎已加密、您能否向我提供 未加密 模型?  

我想注意的是、我们已经 购买了 LP2951-33DRGR、需要为我们的设计运行一些仿真。  

期待很快收到您的回复。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kreem:

    请分享一封您希望将未加密模型发送到的电子邮件。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:  

    请使用此电子邮件

    amkasasbeh@gmail.com

    感谢您的答复和支持。  

    此致、  

    Kreem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    停止更新的。 不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Ishaan、但我没有收到、请使用此电子邮件重试  

    kreem.kasasbeh@lennox.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kreem

    当我尝试向您发送文件时收到以下错误消息。 我尝试了发送压缩的文件夹和.lib 文件、但都没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但电子邮件似乎有一些限制。
    抱歉,你可以再次尝试发送它的第一封电子邮件 amkasasbeh@gmail.com 我检查甚至垃圾邮件,但我没有什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在这封电子邮件上收到了这个错误。 它说收件人的地址有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一直为您提供支持的 TI FAE 或 TSR? 我们可以尝试通过它们向您发送模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正与 TI 的 Omar Alchami 先生联系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把模型交给了 Omar。 他应该能够得到它给你。 感谢您的耐心。