This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:需要将 STATUS 引脚连接到 MCU

Guru**** 2511655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413544/tps2116-need-to-connect-status-pin-to-mcu

器件型号:TPS2116

工具与软件:

您好!

这是我的原理图、我想将 STATUS 引脚连接到 MCU、该 MCU 在任何 GPIO 线路上最多支持4.1V 电压。

1.如何最好地实现这一点? 电压的应用。

2.如果 VIn1和 Vin2同时连接并且处于相同的电压电平、会发生什么情况?ST 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您有更新、请告知我。 此外、是否还可以将 ST 的上拉电 阻靠近 MCU 而不靠近电源多路复用器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    1.在 Vout 之间使用电阻分压器降低 st 电压电平。

    2.请参阅下表。

    3、还可以让 ST 的上拉电阻器靠近 MCU 而不靠近电源多路复用器 IC 吗? 有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能通过 Rst 将 ST 引脚上拉至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过电阻器拉至电源。

    此致

    Kunal Goel