This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:使能引脚

Guru**** 2811575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416589/tps73801-sep-enable-pin

器件型号:TPS73801-SEP

工具与软件:

输入电压较低时、是否可以驱动逻辑"H"(3.3V)以使能引脚? 会损坏 LDO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itai:

    EN 在 VIN 仍为低电平时为高电平、这本身不是问题。

    由于此器件不具有软启动特性、因此 该方法有助于降低启动期间的浪涌电流。 如果 VIN 轨受压摆率控制(例如、为其供电的上游稳压器具有软启动功能)、则尤其如此。

    谢谢!

    Sarah