This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414715/ucc28881-ucc28881

器件型号:UCC28881

工具与软件:

您好!

我正在研究一个概念、其中除其他外、我想使用低侧降压/升压转换器配置、即使用 TI 的 UCC28881D 离线转换器。 请参阅随附的原理图。

在测试中、通过附加的测量图、输入电压为200V、负载恒定电流为100mA。 我已观察到转换器在某种突发模式下运行、而不是在非连续模式下运行。 在此示例中、我测量到的输出电压高于预期、约为13.7V、但我可以通过调整反馈电阻器轻松地将其降至所需的水平。 优点是、我可以在整个负载范围内(0 -220mA)具有恒定的输出电压、但由于这种突发模式、这种模式会产生高输出纹波! 我可以看到数据表中指出它有时可能会在突发模式下运行、而没有任何进一步说明。 您能解释为什么以及何时希望它在突发模式下运行吗?
我怀疑它对反馈线路上的噪声也很敏感。 您是否定义了有关反馈输入信号可能迟滞的任何信息? 在数据表中、它仅给出了阈值电压(V_FB_TH)。

在附加的测量中、粉色波形是使用电流探头测量的电感器电流、青色是在测试点 eTP7测量的反馈(FB)信号(交流耦合可以看到斜率、使用差分探头测量)。

此致、

Gunnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gunnar:

    感谢您联系我们。

    UC28881控制律以开/关方式工作。 只要 VFB 大于1V 阈值、脉冲就会在 VFB 降至1V 以下时关断和导通。 可以调整输出的时间常数(FB 引脚上的 R-C)、以查看这是否有用、但它本质上会以这种方式工作。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!
    感谢您的快速反馈。

    是的、 额外的时间常数将进一步延迟反馈阈值交叉、从而导致电流"突发"并影响所产生纹波的幅度。 移除图中的电容器后、突发将变小、但不会消失。 可能还需要增加输出电容以进一步减少纹波。 但我需要对其进行调查。

    此致、
    Gunnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gunnar:

    是的、请尝试调整输出电容。

    请参阅数据表中提到的此公式、可能有助于得出初步估算值。

    此致、

    Harish