This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:设计帮助

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416573/lm5146-design-help

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM5145

工具与软件:

与使用 LM5145和 LM5146器件进行设计相关的一些问题:-

(1)我是否认为 LM5145和 LM5146在功能上与 LM5146的较高输入电压相同?

(2)如果设计使用多个 FET 来散热、单个 FET 是否应该具有栅极电阻器或者栅极是否可以连接在一起? 如果需要电阻器、那么该值是多少?

(3)使用 SYNCIN 引脚在 DCM 和 FPWM 之间进行选择时、哪个引脚计为逻辑高电平。 此引脚应该被接至 Vcc 或者应该使用一个上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    1、正确的、除了输入电压的额定值之外、它们是 P2P 兼容的。

    2.最好只使用一个好的 FET 而不是两个并联的 FET、因为这样可以将开关环路面积保持在最小。 在此处查看应用手册 SNVA803了解更多详细信息。 如果认为有必要并联 FET、高侧可以采用栅极电阻器。 低侧无需、因为它可能导致 Cdv/dt 击穿。

    有一个20k 内部下拉电阻、所以默认状态为 DEM。 对于 FPWM、将高电平或上拉至 VCC。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这是最有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家提问。