This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:主机单元平衡问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416452/bq76952-host-cell-balance-problem

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

尊敬的 、版权所有

BQ76952是否可以添加外设均衡环路? 我看到 BQ76942的建议电路在外设环路中添加了两个80R 均衡电阻器和一个额外的均衡环路。 BQ76952是否可以这样设计? 如果不需要 、请提供 相关的任何参考设计或应用说明 。

我的基准电路:

 

 

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    是的、BQ76952可以。 BQ76942和 BQ76952来自同一器件系列、这两个器件之间的唯一区别是电芯通道数量不同。

    此致、

    Max Verboncoeur