This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330:UCC21330

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330, UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416394/ucc21330-ucc21330

器件型号:UCC21330
主题中讨论的其他器件: UCC21222

工具与软件:

您好!  

包括使用 UCC21330的增强型隔离式栅极驱动器。

DT 引脚配置:•DT 引脚悬空或短接至 VCCI 禁用死区时间互锁功能•(允许输出重叠)在 DT 和 GND 之间放置1.7-kΩ 至100-kΩ 电阻器(RDT)•、设置驱动器输出之间•的最短死区时间放置0 Ω 至150 Ω 电阻器、或将 DT 引脚短接至 GND 以使两个输出互锁 TI 不建议使用>1nF 的陶瓷电容器绕过此引脚。

它表示不应保持大于1nF 的电容。 我使用了以下配置。

如果我们使用超过1nF 的电容、主要的迹象问题是什么。

但在我的设计中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratap:

    与上一代 UCC21222驱动器不同、UCC21330的 DT 功能经过设计、无需外部 DT 电容器即可抗噪声。  

    因此、如果使用 DT 电容器、必须注意不要添加太多电容、以免影响内部 DT 引脚的稳定性、因为它已经在内部进行了补偿。 外部电容过大会影响 DT 控制的稳定性。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Hiroki