This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:充电期间的 LD 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416255/bq77905-ld-pin-during-charging

器件型号:BQ77905

工具与软件:

您好!

我计划使用 BQ7790518为8节串联电池组提供充电 OV 保护。 我已将顶部器件的 LD 引脚连接到本地 AVSS (顶部器件接地)。 这会禁用顶部器件的 LD 引脚。 但是、对于底部器件、LD 引脚通过二极管连接到470k 电阻器、以防止 PACK-处出现负电压。 在该配置中、LD 引脚会检测到我的电荷、如果我的每节电池电平电压在2.750V 至4.250V 之间、CHG FET 将会导通。 如果检测到 OV、LD PIN 会发生什么情况? 如果我以某种方式将电池电压减少到4.250V 以下、它是否会自动清除? 这是原理图、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    我还有一个关于 LD PIN 的疑问。

    如 BQ77905数据表第24页中所述、图 8-9顶部器件 LD 引脚连接到本地 AVSS。 这里提到"如果 UV 恢复不使用负载移除、请将上部器件 LD 引脚连接到其 AVSS 引脚、如图8-9和图8-10所示。 否则、请参阅图9-7以了解正确的 LD 连接"。 负载移除不用于 UV 恢复意味着什么? 如果我使用 LD 引脚进行 UV 恢复、会发生什么情况?如果我不使用 LD 引脚进行 UV 恢复、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutam:

    数据表的第8.3.2.9和9.1.1.4节说明了 UV 负载恢复功能。

    负载检测本身在数据表的第8.3.2.8节中进行了说明。 它仅用于 UV 和当前保护恢复。 它不用于过压保护、因此您的配置没有问题。

    此致、

    Max Verboncoeur