工具与软件:
您好!
我计划使用 BQ7790518为8节串联电池组提供充电 OV 保护。 我已将顶部器件的 LD 引脚连接到本地 AVSS (顶部器件接地)。 这会禁用顶部器件的 LD 引脚。 但是、对于底部器件、LD 引脚通过二极管连接到470k 电阻器、以防止 PACK-处出现负电压。 在该配置中、LD 引脚会检测到我的电荷、如果我的每节电池电平电压在2.750V 至4.250V 之间、CHG FET 将会导通。 如果检测到 OV、LD PIN 会发生什么情况? 如果我以某种方式将电池电压减少到4.250V 以下、它是否会自动清除? 这是原理图、供您参考。