This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:TPS7A1030PDSET

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416429/tps7a10-tps7a1030pdset

器件型号:TPS7A10

工具与软件:

您好!

 

希望你们做得很好!

 

我目前正在使用您的(TPS7A1030PDSET) LDO 设计电路。

然而、数据表中规定 最大 VIN 为3.3V。 此外、若要在"正常"模式下运行、需要 VIN >= VO (nom)+ VDO。 对于 TPS7A1030PDSET、VO (nom)为3V、加上 VDO、它升高至大约3.1V 的最大值。

在查阅电源建议段落时会出现该问题。 其中指出 VIN 应为 VO (nom)+ 0.5V。 在本例中、此电平超过了最大输入电压(3.3V)。  

您能帮助我澄清一下吗? 我在您的数据表中添加了一些图像来说明 我的困惑。  

提前感谢!


 

此致、

Paula.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paula:

    压降电压是一种直流条件。  因此、要调节输出上的3V、您只需要在 Vin 上有一个高于该值的压降电压。

    "性能"指标需要比丢失更多的余量。  "性能"指标是在 AC 条件下发生的一切:瞬态响应、PSRR 等  我们表征了这些指标的余量为500mV。  "性能"指标通常表征为300mV 至1V 的余量。  如果您的应用提供小于500mV 的余量、并且您的系统也具有要响应的瞬态(或您具有 PSRR 规格)、则需要查看数据表图形以评估 LDO 在这些条件下的运行情况。  我们始终建议为我们的任何 LDO 获取 EVM、以便根据您的实际预期负载进行修改、并使用您的应用测试 LDO、以确认它是否符合您的需求。

    谢谢!

    Stephen