This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:缺少输出脉冲

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416586/ucc21710-output-pulse-missing

器件型号:UCC21710

工具与软件:

.

您好!

我观察到 ucc21710输出的奇怪行为。 随附的是图像和原理图。

微控制器的黄色栅极脉冲(25kHz)。

蓝色-栅极和源极之间的电压、保持 VDS=0 且 MOSFET 已连接。

紫色-故障引脚状态。(同时、READY 引脚在所有操作中保持高电平)

VDD = 15V、VEE =-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    在查看波形/原理图时、我们想到了几个方面:  

    1. IN+和 IN-是否连在一起? 从原理图中可以看出、这两个引脚好像都连接到 GND。 我建议将 IN-连接到 GND 并将信号直接馈入 IN+。  

    2.从波形/原理图可以看出、VCC = 5V、输入逻辑 高电压为3.3V。 这可能会导致该问题、因为最大逻辑高电平阈值为5V*0.7=3.5V、且输入高电平低于此值。 建议向 IN+馈送5V 振幅的 PWM 波、查看问题是否解决。  

    谢谢!  

    Vivian