This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OVP 保护不运行

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403992/bq76952-ovp-protection-not-operating

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我在使用 BQ76952器件时遇到有关 OVP 保护的问题。 当我们尝试测试 OVP 保护时、我们将电池的电压提高到4.0V 以上、这是 OVP 的阈值。 我们还确保电流为正、这意味着器件处于充电模式。 当电池6电压超过阈值时、我们设置了 OVP 状态标志、OVP 保护标志和 OVP 保护锁存标志。 但充电 MOSFET 会保持导通。 即使启用了保护、它也不会切换。 大约5秒后、我们会根据具体情况获得 PF、有时是 OVP Permanant Failure 标志或有时是 CHARGE FET 保护 Permanant Failure。 但我们不会在发生 OVP 错误时使充电 MOSFET 关闭。  

以下是失败的屏幕抓取。 在这个屏幕截图中、我们可以看到、5秒后、MOSFET 关闭、但由于 PF 而关闭。 不是在 OVP 保护故障提出时、也不是在锁存提出时。

在第一屏幕中、我突出显示了电池6V。 (问题不在于电池6、而在于所有电池。 我们在获取屏幕截图时碰巧检查电池6)

突出显示了 CC3电流和 FET 状态。

在下面的屏幕截图中、我们可以看到设置了电芯过压保护和电芯过压锁存标志。

在下面的屏幕截图中、我们可以看到设置了充电 FET 保护永久失效。

以下是关于 OVP 保护和充电 FET 的设置。

级别 子类 存储器地址 文件夹 参数 实际值 转换 配置值(十六进制)
进行选择 保护   0x925F 保护配置   H2. 0x0112 十六进制 0x0112
进行选择 保护   0x9261 启用保护功能 A U1 FC 十六进制 0xFC
进行选择 保护   0x9262 启用保护功能 B U1 F0 十六进制 0xF0
进行选择 保护   0x9263 启用保护功能 C U1 F6. 十六进制 0xF6
进行选择 保护   0x9265 CHG FET 保护 A    U1 98 十六进制 0x98
进行选择 保护   0x9266 CHG FET 保护 B    U1 91. 十六进制 0x91
进行选择 保护   0x9267 CHG FET 保护 C    U1 56. 十六进制 0x56
进行选择 保护   0x9269 DSG FET 保护 A    U1 A4. 十六进制 0xE4
进行选择 保护   0x926A DSG FET 保护 B    U1 E6. 十六进制 0xE6
进行选择 保护   0x926B DSG FET 保护 C    U1 E2 十六进制 0xE2
进行选择 保护   0x9273 体二极管阈值     I2 50. mA 0x32
进行选择 警报   0x926D 默认报警屏蔽     H2. F800 十六进制 0xF800
进行选择 警报   0x926F SF 警报屏蔽 A    U1 0xFC 十六进制 0xFC
进行选择 警报   0x9270 SF 警报屏蔽 B    U1 0xF7 十六进制 0xF7
进行选择 警报   0x9271 SF 警报屏蔽 C    U1 0xf4 十六进制 0xf4
进行选择 警报   0x92C4 PF 警报屏蔽 A    U1 0x5F 十六进制 0x5F
进行选择 警报   0x92C5 PF 警报屏蔽 B    U1 0x9F 十六进制 0x9F
进行选择 警报   0x92C6 PF 警报屏蔽 C    U1 0 十六进制 0x00
进行选择 警报   0x92C7 PF 警报屏蔽 D    U1 0 十六进制 0x00
进行选择 永久性故障 0x92C0  已启用 PF A    U1 0xDF 十六进制 0xDF
进行选择 永久性故障 0x92C1  已启用 PF B    U1 0x02 十六进制 0x03
进行选择 永久性故障 0x92C2  已启用 PF C    U1 0x03 十六进制 0x03
进行选择 永久性故障 0x92C3  已启用 PF D    U1 0x02 十六进制 0x01
进行选择 过压保护   0x9308 FET 选项   H1 0x19 十六进制 0x19
进行选择 过压保护   0x9309 CHG 泵控制 U1 0x05 十六进制 0x05
进行选择 电流阈值 0x9310 Dsg Current Threshold I2 65 a. 0x0064
进行选择 电流阈值 0x9312 CHG 电流阈值 I2 65 a. 0x0064
保护功能 COV   0x9278 过流保护    U1 3. V. 0x50
保护功能 COV   0x9279 良好    U2 150 ms 0x2B
保护功能 COV   0x927C 恢复迟滞   U1 2.9. V. 0x02
保护功能 COVL   0x927D 闩锁限制   U1 10. 不适用 0x0A
保护功能 COVL   0x927E 计数器十进制延迟 U1 8. 0x08
保护功能 COVL   0x927F 恢复时间   U1 10. 0x0A
永久失效  SOV 0x92CE  过流保护   I2 4500 mV 0x1194
永久失效  SOV 0x92D0  良好   U1 5. 0x02

如果我在某些设置中失败、或者测试不正确、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加数据

    永久失效  CFETF 0x92EE  关闭阈值 I2 20. mA 0x14
    永久失效  CFETF 0x92F0  关断延时 U1 5. 0x05
    永久失效  DFETF 0x92F1  关闭阈值 I2 -20. mA 0xFFEC
    永久失效  DFETF 0x92F3  关断延时 U1 5. 0x05
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    您能否从 bqStudio 共享.gg 文件并截取其中的内容? 此外、您是否知道 CHG FET 是否关闭、然后在触发 OVP 后但触发永久失效之前重新开启? 示波器的波形有助于验证这一点。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    很遗憾、我不能使用 BqStudio。 我仅使用 CAN 消息测试 PCB。  

    您是否知道 CHG FET 是否在触发 OVP 后但在触发永久失效之前关闭然后重新开启?

    我们已检查充电 MOSFET 是否关断、我们发现充电 MOSFET 仅在永久失效后关断。 我希望您是指充电 FET 栅极波形。 我会安排它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    感谢您弄清楚您如何与器件通信。 bqStudio 可让我们更轻松地确保正确设置您的设置。

    [报价 userid="608297" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403992/bq76952-ovp-protection-not-operating/5376722 #5376722"]我们已检查充电 MOSFET 是否关闭、我们发现充电 MOSFET 只能在永久失效后关闭。 我希望您是指充电 FET 栅极波形。 我会安排它。

    我确实是说充电 FET 栅极波形。 我期待着您分享什么。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我们在测试设置方面遇到了一些问题。 我们试图在充电模式下测试故障、该故障设置不正确。 电流方向只在放电、这允许电流通过体二极管、并且仅当放电 MOSFET 因 PF 保护而关断时才会关闭。

    很抱歉耽误您的回复。 我们何时准备好进行设置、我会告诉您、我们可以进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    感谢您让我知道。 我希望您的测试可以在您的新设置下顺利进行。

    此致、
    Alexis