Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我在使用 BQ76952器件时遇到有关 OVP 保护的问题。 当我们尝试测试 OVP 保护时、我们将电池的电压提高到4.0V 以上、这是 OVP 的阈值。 我们还确保电流为正、这意味着器件处于充电模式。 当电池6电压超过阈值时、我们设置了 OVP 状态标志、OVP 保护标志和 OVP 保护锁存标志。 但充电 MOSFET 会保持导通。 即使启用了保护、它也不会切换。 大约5秒后、我们会根据具体情况获得 PF、有时是 OVP Permanant Failure 标志或有时是 CHARGE FET 保护 Permanant Failure。 但我们不会在发生 OVP 错误时使充电 MOSFET 关闭。
以下是失败的屏幕抓取。 在这个屏幕截图中、我们可以看到、5秒后、MOSFET 关闭、但由于 PF 而关闭。 不是在 OVP 保护故障提出时、也不是在锁存提出时。
在第一屏幕中、我突出显示了电池6V。 (问题不在于电池6、而在于所有电池。 我们在获取屏幕截图时碰巧检查电池6)
突出显示了 CC3电流和 FET 状态。

在下面的屏幕截图中、我们可以看到设置了电芯过压保护和电芯过压锁存标志。

在下面的屏幕截图中、我们可以看到设置了充电 FET 保护永久失效。

以下是关于 OVP 保护和充电 FET 的设置。
| 级别 | 子类 | 存储器地址 | 文件夹 | 参数 | 实际值 | 转换 | 配置值(十六进制) |
| 进行选择 | 保护 | 0x925F | 保护配置 | H2. | 0x0112 | 十六进制 | 0x0112 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9261 | 启用保护功能 A | U1 | FC | 十六进制 | 0xFC |
| 进行选择 | 保护 | 0x9262 | 启用保护功能 B | U1 | F0 | 十六进制 | 0xF0 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9263 | 启用保护功能 C | U1 | F6. | 十六进制 | 0xF6 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9265 | CHG FET 保护 A | U1 | 98 | 十六进制 | 0x98 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9266 | CHG FET 保护 B | U1 | 91. | 十六进制 | 0x91 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9267 | CHG FET 保护 C | U1 | 56. | 十六进制 | 0x56 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9269 | DSG FET 保护 A | U1 | A4. | 十六进制 | 0xE4 |
| 进行选择 | 保护 | 0x926A | DSG FET 保护 B | U1 | E6. | 十六进制 | 0xE6 |
| 进行选择 | 保护 | 0x926B | DSG FET 保护 C | U1 | E2 | 十六进制 | 0xE2 |
| 进行选择 | 保护 | 0x9273 | 体二极管阈值 | I2 | 50. | mA | 0x32 |
| 进行选择 | 警报 | 0x926D | 默认报警屏蔽 | H2. | F800 | 十六进制 | 0xF800 |
| 进行选择 | 警报 | 0x926F | SF 警报屏蔽 A | U1 | 0xFC | 十六进制 | 0xFC |
| 进行选择 | 警报 | 0x9270 | SF 警报屏蔽 B | U1 | 0xF7 | 十六进制 | 0xF7 |
| 进行选择 | 警报 | 0x9271 | SF 警报屏蔽 C | U1 | 0xf4 | 十六进制 | 0xf4 |
| 进行选择 | 警报 | 0x92C4 | PF 警报屏蔽 A | U1 | 0x5F | 十六进制 | 0x5F |
| 进行选择 | 警报 | 0x92C5 | PF 警报屏蔽 B | U1 | 0x9F | 十六进制 | 0x9F |
| 进行选择 | 警报 | 0x92C6 | PF 警报屏蔽 C | U1 | 0 | 十六进制 | 0x00 |
| 进行选择 | 警报 | 0x92C7 | PF 警报屏蔽 D | U1 | 0 | 十六进制 | 0x00 |
| 进行选择 | 永久性故障 | 0x92C0 | 已启用 PF A | U1 | 0xDF | 十六进制 | 0xDF |
| 进行选择 | 永久性故障 | 0x92C1 | 已启用 PF B | U1 | 0x02 | 十六进制 | 0x03 |
| 进行选择 | 永久性故障 | 0x92C2 | 已启用 PF C | U1 | 0x03 | 十六进制 | 0x03 |
| 进行选择 | 永久性故障 | 0x92C3 | 已启用 PF D | U1 | 0x02 | 十六进制 | 0x01 |
| 进行选择 | 过压保护 | 0x9308 | FET 选项 | H1 | 0x19 | 十六进制 | 0x19 |
| 进行选择 | 过压保护 | 0x9309 | CHG 泵控制 | U1 | 0x05 | 十六进制 | 0x05 |
| 进行选择 | 电流阈值 | 0x9310 | Dsg Current Threshold | I2 | 65 | a. | 0x0064 |
| 进行选择 | 电流阈值 | 0x9312 | CHG 电流阈值 | I2 | 65 | a. | 0x0064 |
| 保护功能 | COV | 0x9278 | 过流保护 | U1 | 3. | V. | 0x50 |
| 保护功能 | COV | 0x9279 | 良好 | U2 | 150 | ms | 0x2B |
| 保护功能 | COV | 0x927C | 恢复迟滞 | U1 | 2.9. | V. | 0x02 |
| 保护功能 | COVL | 0x927D | 闩锁限制 | U1 | 10. | 不适用 | 0x0A |
| 保护功能 | COVL | 0x927E | 计数器十进制延迟 | U1 | 8. | 秒 | 0x08 |
| 保护功能 | COVL | 0x927F | 恢复时间 | U1 | 10. | 秒 | 0x0A |
| 永久失效 | SOV | 0x92CE | 过流保护 | I2 | 4500 | mV | 0x1194 |
| 永久失效 | SOV | 0x92D0 | 良好 | U1 | 5. | 秒 | 0x02 |
如果我在某些设置中失败、或者测试不正确、请告知我。