This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780SRUYR ||独立用例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416127/bq24780s-bq24780sruyr-standalone-use-case

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

尊敬的团队:

我们要将  BQ24780SRUYR 用作独立的电池充电器。

输入电压范围:5V 至12V

电池配置:3节锂离子电池  

最大电池电压:12.6V

请告诉我、我们是否可以将 BQ24780SRUYR IC 用作独立的电池充电器、而不是使用 MCU 进行控制。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran:

    不可以、BQ24780s 不能用作独立器件。  

    [报价 userid="624006" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416127/bq24780s-bq24780sruyr-standalone-use-case "]

    输入电压范围:5V 至12V

    电池配置:3节锂离子电池  

    最大电池电压:12.6V

    [报价]

    根据这一说明、您将需要一个降压/升压充电器。  

    BQ25798是一款降压/升压充电器、具有可编程引脚、并具有以下功能。  请参阅 BQ25798数据表第6页、了解引脚说明:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf?ts = 1690839947152&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25798

    尽管它是基于 I2C 的充电器、PROG 引脚是否足以满足您的 独立请求?

    此致、

    Christian。