This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM502

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416540/lm5020-lm502

器件型号:LM5020

工具与软件:

您好!

VIN = 36-75V

Vout1 = 12V

Iout1=1A

Vout2 = 12V

Iout2=3A 时

Fsw=100KHz

我们将 LM5020用作反激式转换器。 MOSFET 似乎试图在关断期间导通、漏源极上的电压也在增加。 我们怀疑这可能是由于故障或开关问题、因此我们测试了各种情况来解决问题。

案例1:在栅极和源极端子之间添加一个电容器

案例2:在栅极和源极端子之间连接的10K 电阻器。

案例3:在栅极和源极端子之间连接12V 齐纳二极管。

案例4:栅极电阻器的调优。

案例5:调整 RCD 缓冲器。

对于上述情况、我们未观察到波形有任何改善。 我已经附上栅极和 MOSFET 上的 VDS 的波形、供您参考和理解。

第一个波形栅极脉冲和第二个波形源@ Vin=48V Iout1=1A、Iout2=2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    感谢您的咨询。

    您能否分享您所用变压器的数据表?

    另外、为了更好地了解可能的问题、我希望看到一个示波器截图显示开关节点、CS 引脚、COMP 引脚和输出电压。

    我期待您的答复。

    此致

    Moritz