This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1输入级和抗尖峰脉冲器时间

Guru**** 2378730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416124/ucc21750-q1-ucc21750-q1-input-stage-and-deglitcher-time

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

你好

我打算在用于 SiC MOSFET 和 IGBT 的新设计中使用上述功能。

如果您愿意、请提出一些 Q。

1.除以外、-Q1与没有-Q1的功能是否存在任何差异

  前者通过了汽车认证?

2. Vinh 和 VinL 仅为 Vcc 指定的3.3V。

   Vcc 的该值是否与5V 相同?

   VinHYS 也会改变吗?

输入抗尖峰脉冲时间在内部设置为40ns (典型值)。

   输入端的 R-C 是否可以将其增加到150-200nS

   类似 IGBT 驱动器的传统短脉冲抑制吗?

  我的 Vinh 和 VinL 将 为来自远处 DSP 板的15V 电平。

4.对于高端电源、是否有任何推荐或建议的直流到直流电源?

谢谢、祝您周末愉快

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    请检查下面的输入、

    • 需要对 Q1器件进行一些额外的测试、以确保该产品可支持汽车应用。 否则、这两个设备具有相同的功能、它们之间没有区别。
    • 如下所示、IN+、IN-和 EN/RST 引脚的电压将与 Vcc 电压成正比。 因此、 Vinh、 VinL Vhys 将基于 Vcc 值
    • 内部抗 尖峰脉冲滤波器可忽略任何窄于40ns 的脉冲并且无法更改、但外部滤波器可以帮助根据系统需要滤除噪声。  只要使用外部滤波器的 IN+信号没有窄脉冲、就应该能满足系统要求。
    • 我相信 Vinh/VinL -15V 会转换为 Vcc 电压电平。
    •   适用于 隔离式 栅极驱动器的隔离式偏置电源解决方案 -请查看此链接、了解适用于高侧驱动器的不同隔离式偏置选项。

    谢谢

    SASI